This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:关于 DESAT 函数

Guru**** 2517790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277146/ucc21750-about-the-desat-function

器件型号:UCC21750

您好!

请提供有关上述 IC 的答案。
①Is CBLK 有建议值吗? 例如、100pF 或更高。
②Does DESAT 端子需要尽可能靠近功率器件封装的 SiC MOSFET 漏极或 IGBT 集电极端子连接?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota San:

    请查看下图、其中清楚地说明了这一点:

    回答1。 这在很大程度上取决于开关以及您希望检测它的速度。 从故障到关断的时间取决于充电电流 (ICHG) 和消隐电容器  CBLK 的值。 如果我们需要更快的检测时间、则可以  在一定程度上减小 CBLK (大约100pF)   、但 CBLK 过小可能会提高误报率并降低抗噪性能、因为该电容器兼用作滤波器、通过 HV 二极管提供瞬变保护。 在不增加充电电流的情况下、我们可以获得合理的  CBLK 、并且仍具有较短的消隐时间。

    答2。 如上图所示。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Pratik Adibatla 先生,

    感谢您的回答。
    我想再问一个问题。
    是否有使用 RLIM 和 CBLK 制成的滤波器的任何建议值?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota San:

    上面随附的图像中提到了这两种晶体管的典型值。

    此致!

    普拉蒂克