请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 大家好、
关于 TI TPS546D24ARVFR 器件
我们使用的材料来自两种不同的生产日期代码、并且发现了通电问题
2023/5/19
2023/8/21
客户端怀疑0xED 默认值不同、他们看到5/19为0x0002、8/21为0x0000
- 0xED 的默认值是什么?
- 2023/5/19和2023/8/21之间是否有差异?
谢谢