This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:多路复用电源-电子熔丝反向电流问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1, TPS25947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276817/tps25940-q1-multiplexing-power-supplies---efuse-reverse-current-issue

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25947

大家好!

在下面的案例中、我将使用两个 TPS25940-Q1在两个电源之间切换。

似乎当两个输入同时存在时、其中一个已断开、其相应的电子保险丝保持锁存状态、然后来自第二个电源的输出电压被传输到输入。

 在测试过程中观察到类似的仿真结果。

注:IN#1 = 12V < V(IN#2)+ 66mV = 12.15V

-是否有办法通过对上述电路进行最小的更改来解决这个问题?

提前感谢您的支持。

亚辛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    很抱歉、我无法理解您的担忧。 您能帮忙解释一下吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    例如、如果 IN#1和 IN#2同时存在、然后 IN#1 断开连接、我们仍然可以测量 IN#1处的 IN#2电压。

    这意味着有一个从输出到输入的反向电流。

    我认为这与本主题中描述的问题相同: TPS25940-Q1:[TPS25940AQRVCRQ1]反向电压相关查询-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    因此、如果没有1.57A 的电流从输出流向输入、那么电子保险丝将检测不到反向电流。

    谢谢。

    亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    没错。 器件将需要大约1.57A 的反向电流来启动反向电流阻断。

    另一种选择是采用具有238mA 较低电流阈值的 TPS25942。

    我们的 TPS25947等器件也具有线性 ORing 以阻止直流反向电流。 即使错过了比较器阈值、它最终也会阻止反向电流。  

    您也可以尝试使用输入电容器、看看是否有助于增加反向电流从而超过阈值。  

    此致

    G·库纳尔