This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:TPS543A26RYSR 的电源部分审查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A26, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275751/tps543a26-power-section-review-for-tps543a26rysr

器件型号:TPS543A26
主题中讨论的其他器件: UCD90320

您好!

目前、我们使用 TPS543A26器件设计了多个电压轨电源生成。 在该降压转换器中、使能引脚被称为电流驱动的逻辑、数据表也提到"如果要向使能引脚提供外部数字控制、则需要配置为开漏/集电极。"

在我们的电路中、电源监控和时序控制 IC UCD90320 LGPO 引脚连接到启用 TPS543A26、下拉为10K。 默认情况下、我们将 LGPO 引脚配置为低驱动、并通过逐个电源轨启用。

我们的疑问是、是否必须在 UCD90320中将使能引脚配置为开漏?

它会影响任何电流驱动的问题? 在 OFF 状态期间是否会施加下拉电阻?

此外、还需要您的支持来审查另一个降压转换器设计。 请查找以下直流/直流设计供参考、

谢谢。

迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与设计人员一起审核启用问题。   根据我在工作台上的经验、可以驱动使能引脚。  

    我将审阅原理图并在星期一向您提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电压低于绝对最大电压、就可以驱动使能。

    在每个1-μF 到 PGND 引脚之间放置一个 VIN/25V/X6R 或更好的电介质陶瓷电容器并将其
    它们尽可能靠近 PCB 同一侧的器件。 将其余的陶瓷输入放在
    这些高频旁路电容器旁边器件两侧的电容相等。

    有关 AGND 和 PGND 连接以及 Gans 连接的原理图示例、请参阅数据表第22页的图8-1

    请参阅8-23页以了解 PCB 布局示例。
    和8.4.1来了解布局指南。

    R470和 R468和 C2509应靠近 U45 IC、有关 PCB 布局示例、请参阅8-23

    将 AGND 连接到 PGND 使用顶层 AGND 岛上的过孔连接到内部层上的 AGND 层岛。 在一个点上将内部 AGND 岛连接至 PGND。