This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:IC 几乎火爆

Guru**** 2385270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273325/lm3488-the-ic-is-literally-catching-fire

器件型号:LM3488

您好!

我正在使用 LM3488 IC 在电机驱动器电路中将24V 转换为5V。 24V 外部电源的电流限制设为2A。  24V 也单独连接到电机驱动器。 在某些情况下、当电机消耗较大电流时、外部电源将达到电流限值并降至4V。 在这种情况下、原因未知。 LM3488 IC 实际上火爆。  

LM3488转换器的电路图与数据表中的电路图完全相同(除了 Rsn = 0.15欧姆)。 刻录的图像如下所示。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、您有更好、更简单的设计原理图吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Schematic.e2e.ti.com/.../BLDC-Motor-driver.pdf 的 PDF 文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    请允许我花点时间就此问题与您联系。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    您已使用检测电阻将电流限制设置为0.68 - 0.25A 之间的某个值、当输入电源电压变为4V 时、输入电流将约为1.7A、您的电路将进入过流触发状态。 但是、关于 IC 损坏的原因、当您将电机连接到与 LM3488相同的电源线上时、我不能说来自电机的信号损坏了 IC。 你有没有这方面的任何保护? 比如可确保电机没有电流流入 LM3488的保护功能?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    由于我没有得到您的回复、因此我假设这个问题已经解决、我将关闭该主题。  

    Br、

    哈龙