请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750EVM 您好!
我有一个 USB C 接收器、我只想请求20V @5A、而我想拒绝所有其他 PDO (返回到5V)。
我已在高级设置中设置了两个 PDO:仅5V 和20V、但当我插入只能提供最高9V 电压的电源时、我看到 PPHV 上为9V。
我只想请求20V@5A、 我想拒绝 20V@3A、 因为产生的功率将超过60W、这会使充电器过功率。
为了实现这一目标、我需要做什么?