请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDJ 主题中讨论的其他器件:TUSB564、 TPS65987
尊敬的支持团队:
我在具有 USB 3 + 2Lane DP 的 DP 交替设置中、在源端使用 TPS65987 + TUSB546、在接收端使用 TPS65987 + TUSB564
我目前对灌电流侧和拉电流侧 DP-HPD 的理解如下:
接收器侧
DP-HPD 信号连接到 TPS65987的引脚30、然后通过 CC 线"发送"到源
此外、DP-HPD 信号还连接至 TUSB564的引脚32
源极侧
DP-HPD 信号由 TPS65987通过 CC 线路"接收"、并在
此外、DP-HPD 信号也由 TUSB546在引脚32上提供
是这样吗?
如果可用、使用 TPS65987至 TPS65987或 TUSB564至 TUSB546来传输 DP-HPD 信号是否足够?
提前感谢您提供反馈
此致
诺伯特