请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 问题:差分 OPAMP 输出饱和
尊敬的先生/女士:
我已经设计了一个直流-直流转换器为48V100A 锂离子电池慢充.
最小/最大输入电压:42V - 54V DC
最大电流:20A
IC:TL494
运算放大器:Tl2379
我观察到 OPAMP 输出饱和、输出电流变为0。
请在该电路板中分享您的更正反馈。
e2e.ti.com/.../Buck-_2800_2_2900_.pdf