This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61430-Q1:二合一降压

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1, LMR43620-Q1, LM61430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276876/lm61430-q1-2-in-1-buck

器件型号:LM61430-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43620-Q1、LMR43610-Q1

大家好、

客户开始搜索适用于汽车应用的双降压转换器合一部件解决方案。

Vin = 12V 电池、Vout1 = 3.3V/2A、Vout2 = 500mA;

我们是否得到这样的器件推荐?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    为了满足您的要求、与 LM61430-Q1相关的最佳选择是使用 LMR43620-Q1双芯片解决方案来实现3.3V/2A 的输出、使用 LMR43610-Q1来实现500mA。

    此致、