请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 大家好、早上好。 我需要帮助;我为该配置设置了5V 输入电源和5V 辅助电源(btvcc)。 最初它运行良好8小时、突然停止提供为器件供电所需的电流、并保持在40mA 的-300mA (取决于我使用的电源)。 我想知道、对于输出电压为5V 到高达3A 的双5V 电源、我使用的值是否正确。 TPS2121可以处理高达4.5A 的电流。 提前感谢您。 此致