请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A89 您好!
我对数据表中建议的反馈电阻器值有一个疑问、这些值与评估套件"TPS7A89评估模块"中的值不同。 评估套件的结果是、对于所有输出、R1 = 12.1kΩ 并且 R2各不相同、R1和 R2的值都不是数据表中推荐的值。
例如、如果我们需要 V_out= 4V:根据数据表值 R1= 40.8kΩ 和 R2= 10.2kΩ、而如果我们根据评估套件值进行设计、则 R1= 12.1kΩ 和 R2= 3kΩ。
我的问题是、最好使用 TPS7A89数据表中的值或使用 TPS7A89评估模块中的值、为什么?
R1和 R2基于 该图 
数据表建议的反馈电阻值

TPS7A89评估 套件原理图