您好!
我使用 UCC28180 IC 进行 PFC 操作、功率为1KW
在无负载时,PFC 电压按照设定保持在415V,在最小负载时 PF 为94,而增加负载时 PF 变小,电流失真如下图所示(附图)。
请帮助我对其进行调试
尖峰电流为 PF 0.85。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Venkatesh:
请提供您的 PFC 原理图和您为项目填写的 UCC28180 Excel 计算器工具副本。
如果您未使用该工具、请在此处下载: https://www.ti.com/tool/download/SLUC506 并在用户输入单元格中填写设计中相应组件的值。
此外、如果可以、请提供输入电流的屏幕截图(如上所示)以及 ICOMP 和 VCOMP、每个截图的频率为1V/div、时间扫描为5ms/div。
此致、
乌尔里希
您好、 Ulrich Goerke 、您能更新吗?
您好 Venkatesh:
您建议的 Cin 电容器为0.180uF。 您选择了1.200uF 的 Cin 电容器、增加了600%以上。 您需要具有输入纹波、PFC 才能正常运行。 请参阅 UCC28180数据表第26页的第9.2.2.5节"输入电容器"。 请确保正确遵循设计指南和计算器。
此致、
乔纳森·王