请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25148-Q1 您好!
我有几个问题、我在数据表中找不到答案。
施加 VIN 时 VCC 稳压器是否始终开启、还是当 EN 低于0.5V 时 VCC 被禁用?
如果在关断期间禁用 VCC、这是否也适用于 VCCX 开关?
基本上、我希望使用 VCC 或 VDDA 将来自 MCU 的3.3V 使能信号转换为电路不同部分的5V 信号。 一个独立的开关稳压器为 VCCX 提供5V 电压。
谢谢!