请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24170 您好!
我们在系统负载直接连接到电池的配置中使用 BQ24170充电器、如数据表中的图23所示: 
我们打算用此模块驱动的系统是一个输入电容相对较高(在1000-2000uF 范围内)的放大器电路。
数据表根据电感的不同、建议输出电容在10到30uF 之间、LC 谐振频率应在15到25kHz 之间。
对于1000uF 的系统输入电容、这很难实现。
除了减少系统负载上的电容外、您如何解决这个问题?