This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282EVM-335:电机应用

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275456/ucc27282evm-335-motor-application

器件型号:UCC27282EVM-335

团队、您好!

我们正在开发用于 PMSM 电机应用的 TI Launchpad F280015x。 连接 TI 驱动器板和 LaunchPad 时、我们提出了以下查询。

我们的应用是 PMSM 电机驱动器、我们使用了 F2800157 Launchpad 并且电路板上刷写了通用电机代码;当连接电机与霍尔传感器反馈时、我们无法看到电机侧的旋转、所需的连接在电机控制器 SDK 文档中提到、 您能指导我们进行任何配置以便连接我们的应用电机吗?

谢谢。此致、

TPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    这最好由 SEM 团队处理、因此我将重新分配给他们。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TPK:

    您能告诉我们您的硬件吗? UCC27282EVM-355只是一种半桥栅极驱动器。  

    谢谢。  

    此致、
    马丁·施特伯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们使用3个 UCC27282EVM 模块。

    请找到方框图的附件。

    谢谢。

    Premkumar. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Premkumar: T、

    感谢您提供的信息。 我假设您使用六个功率 FET、其中的圆形图显示"栅极驱动器"、看起来您没有测量电机电流。

    借助该设置、您可以将三相互补 PWM 连接到三个 UCC27282EVM-355、以产生三相电压。  

    在通用实验中、您选择 C2000 MCU 的三相 PWM。 默认设置为:

    #define MTR1_PWM_U_BASE EPWM1_BASE
    #define MTR1_PWM_V_BASE EPWM2_BASE
    #define MTR1_PWM_W_BASE EPWM3_BASE

    这意味着现在您可以将 F280015 LaunchPad 信号 ePWM1A、ePWM1B、ePWM2A、 ePWM2B 和 ePWM3A  如下所示。
    请查看 F280015 LaucnPad 文档以识别这些引脚。  

    ePWM1A = HI_IN (#1 UCC27282EVM)
    ePWM1B = LI_IN (#1  UCC27282EVM)
    ePWM2A = HI_IN (#2  UCC27282EVM)
    ePWM2B = LI_IN (#2 UCC27282EVM)
    ePWM3A = HI_IN (#3 UCC27282EVM)
    ePWM3B = LI_IN (#3 UCC27282EVM)

    有关更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf 第3.1节" 构建新的定制板"

    有关用于 F280015实验室的 C2000 MCU 通用实验室的更多问题、您可以通过以下链接与我们的 C2000专家联系: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum

    谢谢。  

    此致、
    马丁·施泰伯勒