This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:BIAS 引脚电压范围

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275700/tps7a57-bias-pin-voltage-range

器件型号:TPS7A57

您好!

我们将 TPS7A5701RTER 用于3.3V 至1.8V、1.5V 至1.1V、1.5V 至0.9V、3.3V 至2.5V、5V 至1.8V 的转换。

对于 BIAS 引脚、如果输入电压低于1.1V、则需要提供偏置电压。 否则、我们可以保持 BIAS 引脚断开、正如数据表中所述。

在上述设计中、我们提供1.5V 的输入电压以获得0.9V 的输出。 我们还提供带有 DNP 的可选偏置电源。 对于该偏置电压、我们是否需要提供高于输入电压的电压、或者我们是否可以提供与输入电压相同的电压。 请提供 BIAS 引脚的电压范围。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathya Shree、

    感谢您的提问。 Vbias 范围为3V 至11V。 您有一个3.3V 的连接、所以您应该运行良好。   

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    谢谢!

    乔什·纳查西