This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:对于大规模生产、更新状态设置是0x0E 还是0x06?

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274637/bq28z610-r1-for-mass-production-is-update-status-setting-0x0e-or-0x06

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

对于批量生产、更新状态设置是0x0E 还是0x06? 它们有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    应用手册  如何完成 bq28z610/bq78z100的成功学习周期 说明了更新状态何时应为0x06和0x0E。 请查看下图:  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您的回答。  

    关于 应用手册,我有三个问题:首先,请查看第7页图3,其中显示了选项 A 和 选项 B。 这两个选项对于黄金学习周期是否合适 ?

    其次 、请查看第8页、有关所讨论步骤的第三次总结"经过一个成功的学习周期、电池充电到的项电压和电压可以调整、以适应应用的规格要求"。 我的第二个问题是 、经过一个成功的学习周期、设计容量、DSG 电流阈值、CHG 电流阈值、退出电流是否可以根据 应用规范进行调整?

    第三、平坦的 OCV 面积 无法固定 OCV 3737~3800mV、也无法 根据 应用规格进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    1. 是的、对于学习循环、这两个选项都是可以的。 我建议选择加入选项 A、其中您可以发送重置命令以设置 RDIS 标志。 这意味着监测计不会在第一个放电周期中更新电阻。 相反、它将在下一个放电周期之前自动清零。
    2. 只能 在完成学习周期之前配置设计容量、DSG 电流阈值、CHG 电流阈值和停止电流。 完成学习周期后、设计容量永远不会被触及。  
    3. 我们不建议更改该阈值、因为这是预定义值、在我们表征电池的 chemID 时确定。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny 您好、

    设计容量、Dsg 电流阈值、chg 电流阈值和 quit 电流只能 在完成学习周期之前进行配置。 完成学习周期后、设计容量永远不会被触及。  [/报价]

    如果我们  在完成学习周期后更改收尾电流、Dsg 电流阈值、chg 电流阈值和停止电流、将会发生什么情况?

    我们不建议更改此阈值,因为这是一个预定义的值,当我们确定单元的 chemID 时确定。  [/报价]

    但我们的电池实际平坦面积是3890mV、而不是3737~3800mV。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    1. 如果要  在完成学习周期后更改收尾电流、DSG 电流阈值、CHG 电流阈值和停止电流值、则 需要更改监测计工作模式的阈值。 请参阅部分  6.3电量监测计模式 从  BQ28Z610-R1技术参考手册
    2. 您正在使用哪个 chemID? 您能通过 bqStudio 进行确认吗?  

    此致、  

    Jonny Trevino。