请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A57 您好!
我们将 TPS7A5701RTER 用于3.3V 至1.8V、1.5V 至1.1V、1.5V 至0.9V、3.3V 至2.5V、5V 至1.8V 的转换。
对于 BIAS 引脚、如果输入电压低于1.1V、则需要提供偏置电压。 否则、我们可以保持 BIAS 引脚断开、正如数据表中所述。

在上述设计中、我们提供1.5V 的输入电压以获得0.9V 的输出。 我们还提供带有 DNP 的可选偏置电源。 对于该偏置电压、我们是否需要提供高于输入电压的电压、或者我们是否可以提供与输入电压相同的电压。 请提供 BIAS 引脚的电压范围。
谢谢
S·萨蒂亚·斯里