This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:对于使用60V 三相智能栅极驱动器 DRV8320SRHBR 的设计、只能在所有三个电源块器件 CSD88599Q5DC 至 PGND 的共源极端子之间放置一个电流检测电阻器 RCS

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC, DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265596/csd88599q5dc-for-designs-using-the-60-v-three-phase-smart-gate-driver-drv8320srhbr-only-one-current-sense-resistor-rcs-can-be-placed-between-common-source-terminals-for-all-three-power-block-devices-csd88599q5dc-to-pgnd

器件型号:CSD88599Q5DC
主题中讨论的其他器件: DRV8320

我想利用DRV8320H和CSD88599设计驱动电机,但我看CSD88599数据手册时在Layout Guidelines处有如下一段话,我想知道为什么DRV8320SRHBR只能有一个测量电阻,而DRV8323RSRGZT 可以用三个测量电阻

  • 对于使用60V 三相智能栅极驱动器 DRV8320SRHBR 的设计、只能在所有三个电源块器件 CSD88599Q5DC 至 PGND。的共源极端子之间放置一个电流感应电阻器 RCS
  • 对于使用60V 三相栅极驱动器 DRV8323RSRGZT 的设计、可以在每个 CSD88599Q5DC 源极端子和 GND 之间使用三个电流检测电阻器 RCS1、RCS2和 RCS3。  谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bianshuai,  

    感谢您的提问和使用我们的论坛!  

    我将深入了解这些差异和文档、并打算下周回复。  

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bianshuai,  

    很抱歉耽误你的时间。

     DRV8323RS 具有三个内部 CSA、并且可以具有三个不同的外部感应电阻器。 不过、DRV8320没有内部 CSA 、如果需要、必须使用一个检测电阻器(或有效的并联组合)来代替外部 CSA。

    如果我能进一步说明、请告诉我。

    此致、

    -约书亚