主题中讨论的其他器件: LM7310
亲爱的夫人,亲爱的先生,
我们在新设计中使用 TPS61378-Q1、可在大约15欧姆、Vin=5V、Vout=6V、500mA 时驱动大约300uF 的负载。
遗憾的是、启动时的负载电流略高于数据表中给出的1.15A 软启动峰值开关电流。 大多数情况下、负载根本无法加电。 TPS61378在断续模式下无限循环。 请参阅随附的示波器迹线、以了解正确的上电、局部断续环路以及随附的原理图。
负载电子器件是并行开发的、且其功率要求已比预期稍高。 我们希望在下一次电路板迭代中使用 TPS61378-Q1后面的 LM7310等负载开关来校正该变化。 然后、TPS61378-Q1可以无负载上电、而 LM7310可以以更高的电流斜升负载或以更慢的速度斜升负载。 或者、我们使用另一个具有类似尺寸的升压转换器。
但现在、我们必须继续使用当前的原型设计。 您是否有机会在启动期间以某种方式略微增大 TPS61378-Q1的峰值开关电流? BTW、为什么 TI 选择限制启动时的开关电流、这就导致了这种启动问题?
此致。