大家好、
我们使用 Webench 设计出了一个12V2A 至5V3A 的电路板。
在我们开始测试组装的 PCB 时、我们注意到、即使最小负载为5V3A、IC 也会损坏。

下面是 Webench 建议的原理图、我们已实施了相同的原理图。
我们需要您的专业知识来解决设计问题。
此致、
Sadashivan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们使用 Webench 设计出了一个12V2A 至5V3A 的电路板。
在我们开始测试组装的 PCB 时、我们注意到、即使最小负载为5V3A、IC 也会损坏。

下面是 Webench 建议的原理图、我们已实施了相同的原理图。
我们需要您的专业知识来解决设计问题。
此致、
Sadashivan
您好、Athos、
感谢您的答复。
我已经以 PDF 格式附上了原理图和布局。
我们会发现以下两者之间存在短路:
1) 1) SW 和 GND 引脚。 我们的低侧 FET 认识
2) SW 和 VIN 引脚。 高侧 FET 的理解。
在应用中、终端应用是摄像头。 不过、现在我们正在使用实验室电源和实验室可编程负载进行测试。
当我们将它们用于许多产品开发时、这些是经过认证和校准的实验室设备。
Sadashivan
尊敬的 Sadashivan:
对于 FET 短路情况、MOSFET 上通常存在电压应力、并且可能与布局相关。
原理图看起来很好。 关于布局、GND 引脚应覆盖较大的铜岛、而不是单迹线。

这可能会导致 GND 布线上出现较大的寄生电感、并且当高侧 FET 导通时 SW 将产生高振铃。
您可以使用全带宽探头检查 SW 波形、以查看尖峰是否有电压超过19V 的风险。
要修改布局、您应遵循我们的数据表、尤其是输入和 GND。