This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:VCC 引脚的电流能力

Guru**** 2537630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274668/tps552892-current-capability-of-vcc-pin

器件型号:TPS552892

您好!

我们希望通过器件的 VCC 引脚为一些逻辑门供电。 电流消耗将小于5mA。

是否有任何疑问?VCC 的典型电流能力是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    不建议这么做、因为 LDO 用于内部逻辑控制和驱动。

    BRS、
    布莱斯