This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:车辆法规认证

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21750-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274222/ucc21750-vehicle-regulation-certification

器件型号:UCC21750

TI 的官方网站上表示 UCC21750驱动器 IC 适用于汽车、但其规格没有提到 AEC-Q100资格认证。 因此、该驱动器 IC 是否适合汽车行业?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您能不能告诉我它是在哪里说明的? 我无法在 UCC21750网站或其数据表中看到该内容。 UCC21750具有工业和汽车两种型号。 也许您指的是以下内容:

    UCC21750-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    任何以 Q1结尾的 TI 产品都 符合 AEC-Q100标准。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Pratik.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我找到未经 AEC-Q100 车辆法规认证的 UCC21750,但 UCC21750-Q1具有。 如果驱动器 IC 丝网印刷没有 XXX-Q1、只有 XXX、我如何辨别此驱动器 IC 是否配备 Q1。

    https://www.ti.com/document-viewer/ucc21750/datasheet?_ticdt=MTY5NTY5MDU1MXxsaXQwMDA2NGI2MjViZjJjMDA4Nzg3fEdBMS4zLjE4NDMwNTczMzYuMTY4NjY0NTE5Ng

    这是 UCC21750的产品说明书

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    UCC21750数据表的第48页中包含该标题、清楚地说明了汽车级还有另一个版本。

    通常、IC 的顶部标记采用 Q1/Q、这是除了数据表标记之外检查 IC 的唯一方法。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pratik、您好!

    好,如果我没有在 IC 上找到 QI/Q 丝网印刷, 这是否证明驾驶员 IC 不是车辆标准水平?

    此致、

    多兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    可以。 AECQ100合格器件的名称是 Q1。 不过、IC 上的丝印印刷将是此器件的 Q。 您可以使用以下工具、它可以告诉您标记详细信息。

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    此致!

    普拉蒂克