您好
我有疑问需要您的帮助。
1、所选太阳能电池板额定电压5V、额定电流80mA。 根据太阳能电池板信息、我将输入电流设置为70mA、将电压阈值设置为4.4V。
2、 用电源箱5V 的电源作为输入 VBUS、用4.1V 的电流给电池充电时、电流为70mA、这个是理论值。
3、 我用太阳能板作为输入 VBUS 用4.1V 的电压给电池充电、电流是1mA。 当我从板上断开太阳能电池板时、太阳能电池板的电压被测量为4.7V、但是当连接电路板作为充电的输入电压时、VBUS 被下拉至大约4.42V。 当我将 VDPM 作为跟踪模式打开时。 太阳能电池板仍将产生大约阈值电压(VBAT+100mV)的压降。 此时、充电电流仍为1mA。 为什么电压总是会下降到阈值电压? 下面是原理图。

请帮助检查它。
谢谢
星形