This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电流检测会出现电池平衡波动

Guru**** 2519650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274386/bq76940-current-detection-will-experience-fluctuations-in-cell-balance

器件型号:BQ76940

尊敬的专家

规格书中的位仅用于控制温度和电压的收集。 以前,有电流波动时,在均衡过程中禁用此位,在读取电压、电流和温度时启用此位,导致电流波动;如果此位在均衡过程中不禁用,则不会出现电流波动。

这是 AFE 在充电7A 期间收集并由上部计算机显示的数据;蓝色表示 AFE 在未过滤的情况下收集的实际数据,而橙色表示经过滤的数据。 因此对于给定的电流或电源电压,

因此、在平衡时禁用此 ADC_ EN 是否会对电流收集产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    在电芯平衡期间不需要禁用 ADC_EN。 它可以保持开启状态、器件将定期执行测量。 我还没有实际看到在电池平衡期间启用该功能的效果、但为了不产生任何影响、可能必须在电池平衡之外禁用/启用该位。

    客户是否可以处理过滤后的数据?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙