This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS74530能否在3.3V 输入电压下在满负载下正常工作?

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274585/tps745-q1-can-tps74530-work-well-with-3-3v-input-at-full-load

器件型号:TPS745-Q1

尊敬的朋友:

由于数据表提供了条件下的压降值: VIN=Vout (NOM)+ 0.5V。  我不确定。   或者说、0.5V 是接近满载应用的基本余量吗?  数据表仅说明了压降电压与 Vout 的关系、 但芯片提供500mA 所需的最小余量(或 Vin-Vout)是多少?  这些给定的压差值是否为所需的余量?  

谢谢!

此致

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、  

    从技术角度而言、您需要的唯一余量是 VDO + VOUT (NOM)或1.5V、以较高者为准。  

    我们倾向于说+0.5V、因为它将涵盖 EC 表中规定的所有条件、无论结温如何。

    当您的余量较小时、噪声和 PSRR 往往会受到影响-如果您的应用能够处理、那么就没有问题。

    此致!

    朱利耶特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Juliette  

    非常感谢您的回答、这些回答让我有信心在我的项目中使用 TPS74530。

    此致

    托尼