This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273053/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

您好!  

在目前的设计中,我们使用的是"BQ35100PW"电池监控器 IC ,通过 I2C 连接 STM32L5控制器。  

目前我们正在检查累加器模式下的电池电量(用于供电的 LiSOCL2原电池单元)、

我们将 GE 设置为高电平,opconfig--0x03,电池容量---3600mA 电池电压-3.6V。 根据了解当电池已满时,它应该给3600mA 在蓄能器模式,但我们正在得到 vale "  4076863488 UAH",  

请帮助我们解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该寄存器同时跟踪负电荷和正电荷、听起来您可能做了一些轻微的充电来使计数器回滚。 累积容量不是以您的设计容量开始、它从0mA 中开始、并根据通过的电荷从那里增加。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用不可充电的原电池(LS1700),在软件中,我们向 BQ35100发送了 new_battery ()命令,然后读取累积寄存器,这使巨大的谷值不是零,它从"4076863488 UAH"逐渐减少  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisir、

    我们在累积模式下得到0uAh 电流、电流和电荷没有变化、请告诉我如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保发送新电池命令时没有电荷、否则累积量可能会翻转。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没有累积电量和发生电流、只得到电池电压3.6V、电流为0。 请帮我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计可能无法报告电流、但累积容量测量非常敏感、如果您在没有任何电流流动的情况下启用计数器、则可能会从微小失调电压滚降开始。 请确保已针对偏移对电量监测计进行校准、并在发生放电事件时开启累积。

    此致、

    怀亚特·凯勒