This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:规格12V 到3.3V@28A

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143, LM25143-Q1, LM5143-Q1, LM5143, LM5143-Q1EVM-2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273707/lm25143-q1-spec-12v-to-3-3v-28a

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1LM5143、LM25143、 LM5143-Q1EVM-2100

大家好、

我在这里有一些问题。

1. LM25143-Q1可设计为符合 LM25143-Q1规范?

2.由于此器件型号为分立式解决方案,不含 EVM。 是否要评估 LM25143-Q1?  是否可以使用 LM5143-Q1 EVM 板替换为 LM25143-Q1?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    LM5143和 LM25143规格相似、唯一的差异是 VIN 额定值。

    是的、您可以使用 LM5143-Q1EVM-2100来评估 LM25143。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~