主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
是否可以从 bqStudio 为该器件获取 DFFS 和 SREC? 如果没有、是否有关于如何使用 GMFS 文件格式的任何信息?
谢谢。
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以从 bqStudio 为该器件获取 DFFS 和 SREC? 如果没有、是否有关于如何使用 GMFS 文件格式的任何信息?
谢谢。
迈克尔
Shirish,
目前尚不清楚 GPCCHEM 工具如何提供帮助。 从 TRM 中摘录的这些内容似乎使您无需为此电量计编程 ChemID:
您能详细说明一下吗? 快速入门指南还未说明 ChemID: www.ti.com/.../sluuap7.pdf
谢谢。
迈克尔
尊敬的 Dominik:
客户尝试通过 GPCCHEM 提交必要的文件、但收到包含以下错误的电子邮件:
计算引擎报告了以下错误:
错误:未找到放电部分、请确保放电电流为负值 N_points= 2 0 0
以下是文件。 据我所知、它们看起来配置正确、但我必须略去一些东西。 请告诉我我们做错了什么。
e2e.ti.com/.../chem_2D00_ID_2D00_FULL.zip
谢谢。
迈克尔
谢谢 Dominik、他很有效。 GPCCHEM 工具接受数据。
不幸的是、现在我们遇到了另一个问题。 BQ27441-G1A 预编程的 ChemID 0x0128的结果显示37%的误差。 报告表明这可能是由于提交错误造成的。 有什么想法可能会导致什么原因?
e2e.ti.com/.../chem_2D00_ID_2D00_FULL_2D00_report-921.zipe2e.ti.com/.../DSE_2D00_LIP545060_2D00_2050_2D00_PB01_2D00_MJ_2D00_HKxx_2D00_V19A_5F00_v3.pdf
谢谢。
迈克尔
以下是更新后的提交文件:
尊敬的 Wyatt:
他们使用更好的数据再次运行、但仍然有相同的错误。 如果您能从日志中找出任何内容、请告诉我。
e2e.ti.com/.../sep22_2D00_chemID.zipe2e.ti.com/.../sep22_2D00_chemID_2D00_report.zip
谢谢。
迈克尔
Michael、您好!
我在查看配置文件时、根据发送的新日志、可能无法正确选择列、您可以尝试更正此问题并查看是否有差异吗? 我也注意到并同意 Jose 所建议的 chem ID 错误太高。
这在配置日志中:
当前时基故障中使用的配置:
处理类型= 2
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn=2
VoltageColumn = 6
CurrentColumn = 12
温度列= 5
此致、
怀亚特·凯勒
尊敬的 Wyatt:
我在配置文件中看到这一点:
处理类型= 2
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn = 1
CurrentColumn = 2
温度列= 3
e2e.ti.com/.../0216.sep22_2D00_chemID.zip
谢谢。
迈克尔