This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:为什么如果我不使用 bqstudio 来连接 bq40z80、则我无法正常操作0x44 ManufacturerBlockAccess ()

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273720/bq40z80-why-if-i-dont-use-bqstudio-connect-my-bq40z80-i-cant-operate-0x44-manufactureblockaccess-normally

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

为什么在首次激活电池组时我可以直接执行0x16命令、但0x44 ManufacturerBlockAccess ()无法正常运行并且 SCL 信号无法升高、 当我使用 BQSTUDIO 进行连接时、0x44 ManufacturerBlockAccess 命令可以正常运行、并且可以发出 SCL 信号。 但在我使用 bqstudio 连接 bq40z80后、我可以  正常操作0x44 ManufacturerBlockAccess ()。 我尝试使用第一个电池组、并使用 Bqstudio 进行连接、当我关闭 bqstudio cmd 扫描时、 X44 ManufacturerBlockAccess ()无法正常运行 。为什么 bq40z80必须认证 bqstudio?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 bqstudio 连接 bq40z80、我的波形像这样0x44 ManufacturerBlockAccess ()。SCL 不能升高。

    0x09命令

    当我使用 BQSTUDIO 连接到 BQ40Z80一次时、不执行任何操作、然后将其拔下、我的 MCU 可以操作0x44 ManufacturerBlockAccess ()。现在 可以提高 SCL 电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送您用于此器件的原理图?

    当我使用 BQSTUDIO 连接到 BQ40Z80一次时、不执行任何操作、然后将其拔下、我的 MCU 可以操作0x44 ManufacturerBlockAccess ()。现在 可以提高 SCL 电平

    [/报价]

    您能详细说明一下您的过程吗? 我们的理解是、在 bqStudio 连接到监测计之前、不会升高 SCL 线、但是当插入 bqStudio 并断开其连接时、会升高 SCL 线。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 目前我用自己的 ARM 芯片连接到电池组的 BMS 上。 电池组初始激活后、如果我使用我的 ARM 连接到 BMS 的 BQ40Z80、可以正常提高诸如0x09等普通命令的 SCL、并且数据读取也是正确的;但是、0x44 ManufacturerBlockAccess ()的 SCL 无法正常提高; 使用 BQSTUDIO 连接一次后、我可以通过再次连接到 BQ40Z80来正常运行0x44 ManufacturerBlockAccess。 因此、我怀疑是否有任何验证工作、或者开关是否被 BQSTUDIO 自动扫描命令打开。 通过此验证后、我们的 ARM 可以正常运行0x44 ManufacturerBlockAccess。 这是 Us 和 BQ40Z80之间的 IIC 连接图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下退出上拉列表的三条不同行的目的吗? 它们都将流向 bq40z80吗?

    如果是这样的话、由于数据和时钟线路只需要一个10k 电阻器上拉电阻、这可能会导致问题。

    以下是 bq40z80评估模块的文档。 第22页显示了正在实施的器件的原理图、可供参考。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubz5 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是的。 只有第二行连接到 BQ40Z80。 这是 IIC 总线的电路图。 除 BQ40Z80外、我们还在 IIC 总线上安装了其他两个器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于三条不同的 SCL 线路、请确保 未从同一线路同时与多个器件进行通信、因为这可能会导致问题。

    此外、在连接到 bqStudio 之前和连接之后、请确认 L3V3是否正确。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺