请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 出于某些原因、我们正在使用的 SOM 需要一个 USB_OTG_VBUS 信号、该信号通常直接连接到5V 系统的 VBUS。
因此、此系统中的 VBUS 上有5V 至20V 电压、我想我可以连接 GPIO Event#1 (PlugEvent)-"发生插头事件(连接状态)时置位为高电平"
<-这是否意味着只要插入 USB-C 电缆且 VBUS 接通、GPIO 就处于高电平? 或者只是在开始期间直到它被清除.../不管什么("已发生"让我担忧)?