请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552892 您好!
我们希望通过器件的 VCC 引脚为一些逻辑门供电。 电流消耗将小于5mA。
是否有任何疑问?VCC 的典型电流能力是多少?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望通过器件的 VCC 引脚为一些逻辑门供电。 电流消耗将小于5mA。
是否有任何疑问?VCC 的典型电流能力是多少?
此致、