请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3050-Q1 主题中讨论的其他器件:AMC1311、 TPSI3050
您好!
我们使用的是电源输入为400V 的电路板。 我们有一个隔离式5V 部分为 MCU 和一些其他 LV 电路供电。 我们需要监控电源电压、我们计划通过 AMC1311DWVR 实现该监控。 最初计划是使用 SN6501DBVR 变压器驱动器来创建隔离式5V 电源。 不过、通过查看 TPSI3050隔离式栅极驱动器的数据表、似乎可以使用 VDDM 为高侧电源供电。 我可以看到两种主要的复杂性。 首先、 第二个问题是、我不确定辅助电源是否足以为敏感电压监控器供电。 其次、TPSI3050是在400V 电源以上的 VDDM (和 VDDH)悬空、以便驱动高侧 N 沟道 MOSFET、这意味着、如果我们遵循 AMC1311数据表中建议的分压器配置、我们将会有~400V 的电势差。 我当时认为、切换20.5k 感应电阻器和3.9MOhms 的串联电阻可以解决这个问题、这样的话、感应电阻器和 AMC1311之间只有很小的电压差。 您能权衡一下这个问题吗?
此致!
纳撒尼尔