请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好、TI!
我对 TPS25750D 的使用有疑问:
我们希望 TPS25750D 只能用作接收装置、其负载只能在20V/5A 模式下工作。
应如何设置 ADCIN1和 ADCIN2。 我们不想使用 EEPROM。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jian:
协商高电压模式输出是否根据适配器的最高电压?
TPS25750将协商以接受供电器件提供的最高功率协议、最高可达20V。
此致、
克里斯蒂安