This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:如果升压经常在电流限制触发模式下工作、是否有可靠问题?

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274713/lm5122-if-the-boost-frequently-work-in-current-limit-triggered-mode-will-it-have-reliable-problem

器件型号:LM5122

您好!

客户电路板输入电压为6V 到18V、但他们发现、当输入电压降至7.8V 时、将触发输入电流限制。 由于其系统输入电压是不同的、因此它们可以接受触发的输入电流限制、但它们担心在此电流限制触发模式下经常工作时的可靠性、您能提供一些证据来说服客户、谢谢。

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    感谢您的联系。

    在电流限制下工作对器件来说通常没有问题。 按规格操作器件时、我们保证您可在产品页面上找到的质量、可靠性和封装信息。

    此致、

    莫里茨