This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:LM5575:使用3年后出现故障-部件 II 约7 000小时

Guru**** 2518980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269820/lm5575-lm5575-failure-after-3-years-of-usage---about-7-000-hours-part-ii

器件型号:LM5575
主题中讨论的其他器件: LMR38020

您好!

在引脚 vSwitch 上获得的信号下方。

我们在65V 下具有过冲、但在这种情况下

我们 在设计中使用了两个肖特基二极管(两种情况下我们都有问题)

2013年至2016年 :来自 MCC 的 SK310A

从2016年底 : MBRAF3200T3G 从 Nsemi

不知道它是否显示出任何奇特的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您对此问题感兴趣。 您能否提供设计的原理图和布局以供审核(PDF 格式)?

    SW 波形看起来合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个帖子是另一个帖子的部分 II、其中所有信息都已给出。 上一个帖子已被锁定、我无法添加任何回复。

    请参阅:LM5575:使用3年后出现故障-大约7000小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、  

    我找到了您之前的帖子。  e2e.ti.com/.../4744252

    您是否具有我们之前要求的 BOM 和其他波形?

    我将与我的同事一起审查这些材料、并希望找到一些可能需要改进的地方、以便更好地遵循数据表最佳实践。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是动臂:

    e2e.ti.com/.../BOM_5F00_410078_5F00_G500_5F00_CPU_5F00_DRIVER.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于直流输入和直流输出、有平坦的信号没有干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丝网顶部组件:

    e2e.ti.com/.../Component-Layout-_2D00_-Top-Side.pdf

    原理图:e2e.ti.com/.../CPU_2D00_DRIVER_5F00_5_2D00_7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    感谢您提供这些信息!   

    您还能否提供 VOUT 工作单元上的 VIN/VIN/SW 的波形?

    此致、
    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    要求提供的资料已在以前的员额中提供。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    感谢您的耐心。 我们仍在审查此问题、请预计在一天左右的时间内提供更多评论。

    此致、
    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    再次感谢您的耐心等待。 我们已查看您的原理图、BOM 组件和组件布局、没有任何突出之处可能导致器件故障。

    关于您的布局、您能否确认:(1)您的 PCB 在器件下方有一个接地平面、输入电容器、输出电容器和 PGND 引脚连接到该平面、以及(2)器件下方有过孔连接到该接地平面以帮助散热? 您的装置中是否有任何其他冷却组件?  

    您是否能够重现此问题? 如果不是、您能否在应用的最大 Vin、负载和温度下尝试进行复制?

    此致、
    卡罗尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    我们已通过将您的顶部图像与您在上一篇文章中提供的布局照片进行比较、进一步检查了您的布局、并发现了一些突出的地方。

    1) 1)输入电容器(C17)离 IC (U5)很远。 虽然工作单元上的 SW 节点映像看起来合理、但此长路径可能会导致高 SW 节点振铃、超出了76V 的绝对最大输入电压并导致器件发生故障。 随着时间的推移和器件承受更大的应力和/或输入电容器降额、这种情况更有可能发生。 我们建议将输入电容器尽可能靠近 IC 放置。  

    此外、您的电路是否定期施加瞬变? 这也会导致 SW 上出现更大的尖峰。  

    2) 2)如果引脚1至4和引脚13至16不应同时短路、这似乎是事实。 您能否确认我们是否正确解释了您的 IC 的方向以及情况是否如此? 您还能否为我们提供您的板级配置文件或更详细的 PCB 布局图像?

    此致、
    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Carol。

    尽管我们有大量电路板存在此类问题、但无法重新设计 PCB、因为这样做是否可行。 我们花了几年时间才发现真正的问题。

    我们要再增加一个电路板来替代出现故障的直流/直流转换器。

    我们将使用 LMR38020而不是 LM5575。

    如果可能、您能否查看我们的原理图和布局、请参阅下文?

    原理图:

     

    顶层

    此致

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    您能告诉我们:

    1. 您使用的 RT 电阻器
    2. 电感器  
    3. 输出电容器

    在原理图中很难说明这些问题,

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您使用的 RT 电阻器:

    R-64K9-0603-1%-75V-100ppm-100mW

    1. 电感:

    Wurth 7447709330 (33 µH、4.2A、屏蔽、5.5A)

    1. 输出电容:

    C-22UF-25V-1210-CERA-10%-X5R

    此致

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    您的原理图或布局没有发现任何问题。

    我建议如下:

    1. 请继续尝试并复制 Carol 建议的故障。
    2. 通过此 链接向德州仪器提交损坏的器件以进行故障分析

    如果器件故障再次发生、我们可以找出您的系统是否存在系统问题、如果不是、则通过故障分析最终确定器件是如何损坏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您的帖子与我们有关 LM5575的问题相关。

    正如我之前所写的、我们停止了当前设计的改进、而是使用您当前正在审阅的另一个组件移至另一个设计。 如果故障 CPU 能够提供帮助、我们仍然可以发送它、但我们更希望您查看我们的新设计、因为我们将生成新设计。

    此致

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、抱歉、我错了、抱歉。

    话虽如此、请继续进行 LMR38020设计。

    另外、如果您在获得修订后的电路板之前希望通过 EVM 评估器件、我可以安排您发送电子邮件至 m-beck1@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经完成了该板、所以不需要 EVM。

    我们仅需根据上一篇文章中的要求获取原理图和电路板审核。

    您请求了一些更多信息、我给了您。

    此致

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。

    您可以继续进行布局和原理图。 感谢您的分享。