请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 您好! 我正在考虑使用 LP5569来驱动12V RGB LED 条的3个单独段(每个段针对每种颜色具有3个串联的 LED)。 只要流入驱动器的电流保持在规格范围内、外部12V 是否可以仅为 LED 供电? 与随附图片中所示的内容类似。
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.