This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 MOS 控制查询

Guru**** 2588845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272161/bq76952-bq76952-mos-control-query

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。

 BQ76952配置为主机来控制 MOS。  关闭 DMOS、在程序中定期使用 Set Status 0x7F 命令来读取 MOS 状态、并发现 CMOS 已关闭、但程序中没有命令用于控制 CMOS 关闭。 这有什么问题?

另一个问题:

BQ76952有时会使用命令0x0095 ALL_FETS_OFF 来关闭 MOS、并且无法成功执行。

请提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果器件在关断 DSG FET 后不再检测到电流、则器件可能会进入睡眠模式。 这会关闭 CHG FET。

    您可以在 TI Resource Explorer 上阅读有关睡眠模式的 第7.3节 TRM

    在另一个问题中、您能否提供更多信息、例如器件如何响应0x0095命令以及该命令无法工作时器件处于何种条件?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    芯片已配置为一开始不进入睡眠模式。

    Power Config 中的 SLEEP 位配置为0、没有命令进入睡眠模式。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否提供.gg 配置文件供我检查?

    此致、

    马克斯·韦博肯