This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:是否可以通过 Iaux 电源输出为 AMC1311高侧供电?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TPSI3050, TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273853/tpsi3050-q1-is-it-possible-to-power-an-amc1311-high-side-with-the-iaux-power-output

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311TPSI3050

您好!

我们使用的是电源输入为400V 的电路板。 我们有一个隔离式5V 部分为 MCU 和一些其他 LV 电路供电。 我们需要监控电源电压、我们计划通过 AMC1311DWVR 实现该监控。 最初计划是使用 SN6501DBVR 变压器驱动器来创建隔离式5V 电源。 不过、通过查看 TPSI3050隔离式栅极驱动器的数据表、似乎可以使用 VDDM 为高侧电源供电。  我可以看到两种主要的复杂性。 首先、 第二个问题是、我不确定辅助电源是否足以为敏感电压监控器供电。 其次、TPSI3050是在400V 电源以上的 VDDM (和 VDDH)悬空、以便驱动高侧 N 沟道 MOSFET、这意味着、如果我们遵循 AMC1311数据表中建议的分压器配置、我们将会有~400V 的电势差。 我当时认为、切换20.5k 感应电阻器和3.9MOhms 的串联电阻可以解决这个问题、这样的话、感应电阻器和 AMC1311之间只有很小的电压差。  您能权衡一下这个问题吗?

此致!

纳撒尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathaniel,

    感谢您与我们的团队取得联系!  

    1. Unknown 说:
      第二个问题是我不确定辅助电源是否有足够的电源用于灵敏的电压监控。

    通过查看 AMC1331数据表、可以看出最大输入电流规格为9.7mA。我们可以从 VDDM 提供的最大电流为10mA、这很好。 接下来、让我们检查一下在辅助电流为9.7mA 时可以支持的最大开关频率。 我不确定选择了哪个 MOSFET、因此  在此我将以 UF3C065030K3S 为例、并将设置输入到计算工具(SLVRBI9)中进行检查。

    Qg = 30nC


    在计算工具中输入:

  • 认为我理解您所说的内容、并制定一个快速原理图进行确认。
  • 此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    暂停,还在键入一个回应,然后文本编辑器崩溃了我,所以我点击了回复。 仍然需要对其进行编辑、以便获得完整的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路看起来更像这样。 电容器的位置进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathaniel,

    感谢您的快速回复。 我误认为 TPSI3050-Q1正在切换以进行高压测量。 负载看起来是独立的。 在这种情况下、如果您已经选择了 MOSFET、则可以按照我在第一次回复中概述的步骤、检查得到的最大开关频率是否足以满足您的应用需求。

    或许还可以向 放大器团队核实 AMC 器件是否可 放置在高侧、但 TPSI305x-Q1在高侧不会出现任何问题:VDRV = VSSS + 10V。  

    如果我理解对您的原理图正确、您最初关心的是将3.9M 放置在20.5k 之前、如下所示:

    看起来它也应该起作用。 VDDM = VSSS + 5V。 驱动 MOSFET 栅极时、VSSS + 10V。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师