This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:原理图审阅

Guru**** 2549130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268993/lm5148-schematic-review

器件型号:LM5148

大家好、

这是我们的有关 LM5148的客户原理图。

他们发现输出噪声有点大。 对于6A 输出、噪声为240mV。 无负载时产生180mV 噪声。

我发现18引脚 PFM / SYNC 被上拉。 它们希望在 PFM 模式下具有高效率和低噪声。

客户的原理图是否有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    低电流时 PFM 模式下的纹波预计是肯定的。 请参阅数据表图9-21。

    但是、在6A 时、它应该进入 PWM 模式、并且纹波应该会减小。

    原理图看起来不错、您是否有快速入门计算器?

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    我们的客户对 LM5148进行了测试、他们的6V 输出设计、并且他们在 LM5148软件正常的情况下发现。 而客户将输出更改为 4A 下的7.4V (通过软件控制 DAC)。

    波形很奇怪。

    而且它会持续很长时间。

    以下是一个常见的波形。

    客户 afriad 是设备已损坏的 sympol,尽管设备现在正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    似乎器件正在进入压降状态、其中 VOUT 接近 VIN。

    从 SW 节点来看、VIN 似乎接近8V。

    在该压降条件下、可以延长导通时间、以保持占空比并降低压降电压。

    请参阅数据表中的图8-1。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多