This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:电源无法处理其设计的负载

Guru**** 2391295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265778/lm51561-power-supply-unable-to-handle-load-it-is-designed-for

器件型号:LM51561

我在两个不同的实例中遇到了该升压电源的问题、

问题1:

输入为3.5V 至4.2V

输出为18V、预期负载为500mA

此电源为两个 LED 灯条供电、每个灯条具有两个通道。  对于总480mA、每个通道为120mA。    我在750mA 处设计了带有一些额外缓冲器的电路。  LED 灯条由电流阱(Diodes、Inc 的 AL1792AFE-13)驱动、 该电流阱设置为每通道120mA。  当两个灯条都打开时、它们开始闪烁、我看到电压轨崩溃。  这是 仿真的链接。  下面是铁路崩溃示波器屏幕截图、

https://drive.google.com/file/d/15bhAi8sB0FTvUNNfBODUVxSrG4kT-2Vg/view?usp=sharing

我还在幻灯片中加入了电路的一部分、
注意:已安装 R156、不存在 PS_SYNC_3、并且已根据 Webench 建议将 R158更改为9m Ω 1W。

https://drive.google.com/file/d/1_1B_9mfgefExwVK4zpFzaSLLeeAZnzoG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14d6bEUGmVTZCIQaIC-4G4rdiCealhirj/view?usp=sharing

我使用台式电源来查看 LED 的确切负载是多少。  负载不会超过540mA。  我一直在 webench 中摆弄该设计、并更改了组件以尝试匹配评估套件。  这确实产生了很好的效果。  不过、问题仍然存在、为什么专为750mA 设计的电源无法处理540mA 的恒定电流负载?

问题2:

3.5V 至4.2V 输入

输出16V、630mA 的预期负载、为750mA 设计

该16V 电压轨用于为音频回放供电和放大器。  在满音量时、音频开始削波、我可以看到电压轨崩溃10V 或更高。  请参阅下面的示波器屏幕截图:

https://drive.google.com/file/d/15uczyq0s-Xgx8rrUAuBy4mJqFjVBcSX-/view?usp=sharing

原理图:

drive.google.com/.../view

事实证明存在大约2A 的瞬态电流。  我重新设计了电源以适应这种情况。  音频剪辑在全音量时消失了、但我仍然看到导轨崩溃。

https://drive.google.com/file/d/1tGlATTDgEAlgP7x7d9vboZcmjt0KBpSP/view?usp=sharing

作为一个实验、我加入了评估套件、仍然看到电压轨崩溃 、如下所示。  我继续工作、并拼接到了台式电源、但没有出现电压轨崩溃的情况。  尽管音频播放剪辑消失了、但看到电轨崩溃仍令人担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我无法真正访问您提供的材料。 「我知道了,我想和你复合。」

    但我也有一些问题。

    情况1 (LED 灯条)。

    我是否正确理解您最初是在无负载的情况下启动升压器?
    然后,突然你打开光条(可能一起或一个接一个)。
    但在任何情况下、都可能导致输出电流立即变化。
    是这样吗?

    请使用快速入门计算器工具计算外部元件和补偿网络、而不是"在 WebBench 中处理设计"。
    您可以从以下位置下载: www.ti.com/.../SNVC224

    很抱歉、我无法下载原理图、因此无法比较结果。
    该计算器会为我提供电感器的3.3µH、如果我遵循该公式、我可以得到感应电阻器的电阻器值约为10m Ω。
    但所需的检测电阻值会发生变化、具体取决于所选的电感器!

    10mOhm 感应电阻将峰值电流限制设置为10A。
    因此、电感器的饱和电流必须远高于10A。
    此外、您的工作台电源必须能够提供超过10A 的电流而不发生削波。

    您似乎正在遇到某种过载情况。
    可能您的电感器将进入饱和状态或您的电源具有不够高的电流限制。
    此外、可能还会发生其他情况(例如、电缆上的压降正在触发 UVLO)。
    您配置了哪个 UVLO 电压?

    快速入门计算器还将帮助您模拟补偿。
    但实际的组件需要在实验中确定、以尽量减少过冲/下冲。

    因此、作为第一步、我会要求您使用快速入门计算器并填写所有数据、这样您就可以更好地了解哪些组件关闭。


    案例2 (音频放大器)

    音频放大器属于高动态负载。
    这不是通常情况下、您会希望增强器快速遵循这些更改。
    相反、您需要在升压器和放大器之间实施一个大缓冲器、放大器可从中汲取所需的峰值功率。
    在我们的一些原型或参考设计中、我们甚至实施了高达3000µF (!)的配置 缓冲电容。
    因此、升压器基本上需要提供平均功率外加少量开销。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Henry。  

    情形1:

    但在任何情况下、都可能导致输出电流立即变化。

    是的、这是正确的假设。 我将查看快速入门计算器并相应地调整设计。

    该计算器会为我提供电感器的3.3µH、如果我遵循该公式、我可以得到感应电阻器的电阻器值约为10m Ω。

    Webench 推荐的内容与 Quickstart Calculator 似乎存在差异。  我假设快速入门计算器是这两者中更准确的一个。  展示的是5.6uH 和9m Ω 电阻器。  与上面相同、我将通过快速入门计算器来运行这些数字。

    您配置了哪个 UVLO 电压?

    我没有使用 UVLO。  在我们的最终设计中、我们将在该引脚(575kHz)上有一个外部同步时钟。  在我的原型中、我通过10K 电阻器将该引脚上拉至1.8V。

    案例2  

    我将再次使用快速入门计算器来查看需要哪种类型的输出电容。  我们目前的总电容是540uF。  最大电容为470uF、该电容原本旨在用作缓冲器、但可能不够大。

    昨天我在上传图片时遇到问题、所以我将在下面再次尝试。  希望他们通过:

    问题1:

    下面是铁路崩溃示波器屏幕截图、

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8233.image-_2800_15_2900_.png

    我还在幻灯片中加入了电路的一部分、
    注意:已安装 R156、不存在 PS_SYNC_3、并且已根据 Webench 建议将 R158更改为9m Ω 1W。
    问题2:
    示波器屏幕截图:
    原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair:

    正确、快速入门计算器更准确。
    我现在可以看到图像、但分辨率(320x240)非常小、因此当我放大时、我无法读取原理图。
    您能用更好的分辨率重试吗?

    谢谢。此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们重试图像

    问题1:

    下面是铁路崩溃示波器屏幕截图、

    我还在幻灯片中加入了电路的一部分、

    注意:已安装 R156、不存在 PS_SYNC_3、并且已根据 Webench 建议将 R158更改为9m Ω 1W。

    问题2:
    示波器屏幕截图:
    原理图

    最后要说明的是、我通过增加另一个470uF 电容进行了实验、但未观察到任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair:
    感谢您再次上传图像。 我现在可以阅读它们。
    我会仔细研究你的问题、并在本周中与你联系。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair:

    我复查了两个应用的原理图、发现在这两种情况下、闭环的相位裕度都很低。

    这可能导致环路不稳定。 我建议先根据快速入门计算器的建议调整补偿网络的元件。 相补角应约为60度。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道此器件支持的最大输出电流是多少?  我没有在数据表中看到 Iout 的任何提及

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于16V 音频放大器电路、我使用快速入门电子表格(随附)并组装了以下组件。  与之前类似、音频在全音量时出现削波 的症状似乎已得到解决、但我仍然看到电压轨上大约9.3V 的压降。  虽然看起来对用户体验没有影响、但这会对电子产品有什么长期影响吗?

    e2e.ti.com/.../16V-Amp.xlsx

    使用的元件:

    指示器
    https://www.mouser.com/ProductDetail/504-EXL1V0703-1R0-R

    RS
    https://www.mouser.com/ProductDetail/KOA-Speer/TLR2ATTD3L00F?qs=7zIQ0yXu9nMdcEf2Ujwx1A%3D%3D

    Rcomp
    https://www.mouser.com/ProductDetail/667-ERJ-UP3F5101V

    Ccomp
    https://www.mouser.com/ProductDetail/791-0603B223K500CT

    瑞士法郎
    https://www.mouser.com/ProductDetail/791-0603B152K500CT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    最大电流取决于所使用的外部器件、如 MOSFET、二极管、电感器。

    我在随附的电子表格中看到您使用的最大输出电流是5.1A? 因此、在这种情况下、您可能会触发过流限制。

    您可以在 CS 引脚上连接电压波形吗? 并且还请添加 FB 引脚和 COMP 引脚的波形。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将电流设置为5.1A 的原因是、当我使用台式电源而不是使用升压电源来注入16V 电压时、我没有遇到我们讨论过的问题。

    请参阅要求的波形:

    CS:

    比较器

    FB:

    另请参阅 MOSFET 和二极管的规格

    MOSFET:

    e2e.ti.com/.../2251.MOSFET.pdf

    二极管:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    感谢您的示波器截图。 所选的斜率补偿电阻是计算器中使用的2.1k 斜率补偿电阻、还是根据原理图选择的1k 斜率补偿电阻? 此外、与原理图相比、电子表格中的输出电容和反馈分压器具有不同的值。 不过、这些值会影响增益和相位。

    控制器可能达到电流限值、但您能否发送一个放大后的 CS 引脚波形? 此外、电流检测处的 RC 滤波器(R18、C34)对于开关频率而言似乎很大。 则可以尝试降低 C34。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 CS 引脚的放大图。  我采取了几个不同的人。

    我更新了反馈电阻器、这导致必须更改 Rcomp、Ccomp 和 CHF。  我将附加一个更新的电子表格、其中包含所有正在使用的无源器件。

    我也将 C34从1000pF 更改为470pF。

    上述变化导致音频削波症状再次出现。

    e2e.ti.com/.../16V-Amp_5F00_v02.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    从您的电子表格中可以看出、您的峰值电感器电流为28A、电流限制设置为18.6A、我认为您在满载时达到了过流限值、您在什么负载条件下会看到此问题?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    负载为75%至100%时出现了这个问题。

    预期负载为750mA、瞬变高达4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    我看到输出电流为5.1A、那么它的750mA 如何?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon、

    有关我为什么将其设置为5.1A 的背景信息。

    此升压电源旨在为音频放大器供电。  此设计决定放大器在16V 满载时汲取650mA。  我们将其设计为750mA 以添加缓冲器。  我们在满载时看到的是音频回放削波、并且电压轨正在崩溃(您可以在上面的帖子中看到示波器截图。

    我使放大器正常工作的唯一方法是、使用台式电源注入16V、将限流设置为最大5.1A。  瞬态肯定高于我在示波器上测量的值、这就是为什么我选择5.1A、因为这是有效的电流限制。

    750mA 的原始设计在16V 下不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    我明白了、您可以帮我一下忙吗、在一个图像中显示输出负载、SW 节点、CS 和 Vout 的波形吗? 现在、您面临的问题是电压轨崩溃、对吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    请参阅所附的示波器截图。  很遗憾、我没有4通道示波器、因此我一次捕获2次。  第一个是在 TP49测量的 CH1上的 SW 节点、在 TP52上测量的 CH2上的 CS 引脚。  

    您在 SW 节点上看到的振铃即使在没有播放音频的情况下也存在、这意味着它具有最小的负载。  示波器截图是在满载条件下进行的

    下面的第二个示波器截图是在 C41捕获的 D1的阴极测得的 CH1上的 Vout 和 CH1上的 Vload、这是在放大器附近测得的最近点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    我很困惑、我想您发送了多个原理图、但它们都不与您随附的电子表格匹配。 能否查看您的 Excel 工作表、它具有错误的电感和 Rsense 值、令人困惑。 您能否仅保留一个原理图文件的 pdf 格式和一个 Excel 表格而不是多个表格?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    由于我要更改电路板上的元件、因此我不会更新原理图。  我最初附上的原理图说明了电路的设计方式。  从那时起、我一直通过交换电感器、电阻器和电容器等组件来进行增量式更改。  我们最初处理的是两个单独的问题。  问题1与驱动指示灯有关、该指示灯暂时已解决。  我们现在一直在处理问题2,它是音频放大器。

    下面、我将发布一份修改后的电源电路原理图、其中组件已根据我发布的上次快速入门电子表格进行了更改。  希望这将为您提供更清晰的图片。  我还将发布放大器的电路原理图。

    电源电路:

    音频放大器电路(负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    感谢您的澄清、因此原理图对我而言似乎可行。 我唯一的问题是、对于音频放大器应用、您需要相当多的输出电容、尤其是在全音量条件下、是否可以将该电容增加一点? 正如您之前的消息中的一个波形所示、我看到您的输出电压崩溃了、那么我想可能是这样的原因吗?

    此外、为什么 SW 节点上会出现振铃、这可能是布局问题吗? 电容器是否靠近 IC 放置?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon、

    是的、我已将电容增加到设计中显示的几乎三倍、但这没有任何差异。

    我将了解为什么会出现振铃。  我希望确保在交换元件后没有进行介绍、所以我将使用原始设计在电路板上接电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair、

    由于原理图看起来不错、我想查看布局、看看是否有任何问题?  

    作为确保它不是 UVLO 锁定的最后一点、您还能将 Vin 信号与 Vout 共享吗? 我想看看当输出电压崩溃时输入电压会发生什么情况。

    Br、

    哈龙