您好、
客户使用 TPS389033并使用0.01uF C (CT)、希望延迟时间为10ms。
但是、我们没有看到发生了10ms 的延迟时间。 您可以帮助告知可能会出现什么问题吗?
P.S.时分为5ms。


此致、
阿兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sila:
时间间隔为5ms、因此似乎没有延迟。
客户使用的 X7R MLCC

客户需要有10ms 的 Tpd (下降)时间、但我们在 DS 中看到的公式似乎是 Tpd (上升)时间。
是否可以配置 TPD (下降)时间? 获得 CT Tpd (f)的公式是什么?
顺便说一下、Tpd (r)在引脚说明和公式1中的公式似乎不匹配。 引脚说明中的值1.07似乎不正确、原因 VCT (最小值)* ICT (最大值)不是1.07、应为0.0000016。 如果有任何误解、请改正。


此致、
阿兰