This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:我的降压转换器输出始终是0.7V 而不是5V。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273589/lm25088-my-buck-converter-output-is-always-0-7v-instead-of-5v

器件型号:LM25088

尊敬的先生和 Madams:

Helloi 存在 lm25088问题。 我 PCB 的输出电压是0.7V、

我把它留给一些人包括;信号的 SW 节点,我的 scheamtic 和布局。   

此致、

RA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramazan  

    当高侧 MOSFET 导通时、SW 引脚电压不应下降。 请逐个检查这些项目。  

    •  C4电容电压应足以使高侧 MOSFET 导通。  
    •  开关接通时、高侧 MOSFET 的漏极和接地之间的电压不应下降。   

     - EL