This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:VREF 引脚上的电流负载

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273294/tps92692-current-loading-on-the-vref-pin

器件型号:TPS92692

团队、  

您能帮助解决我的客户提出的这个问题吗?

TPS92692_VREF 第63行建议在将 IADJ 连接到 Boost_Design_Calculator 时电阻的最小值为49.9K Ω。  

有人能解释一下 这项建议背后的原因吗?

谢谢

维克托里哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija:

    建议使用该值以免在电阻分压器上浪费功率。  如果您愿意、可以使用较低的值、但这不是必需的或建议的。

    谢谢 Tuan