Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM33625 您好!
我有一个关于 在3.3Vout 中使用 TPSM33625的问题:虽然 DS 似乎没有引用它,在 EVM 指南中,你可以找到这部分信息(C4 ,第7页的底部)
"TPSM33625RDNR 可通过将网络 VOUT "VFB"短接在一起来配置为3.3V 固定输出。
移除 R10、以确保对固定3.3V 输出的 IQ 测量准确无误。"
这是准确的陈述吗?
谢谢!
-阿尔贝托