This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS70933的 VDO 与 VIN 曲线间的关系

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272667/tps709-vdo-vs-vin-curve-for-tps70933

器件型号:TPS709

您好、团队成员:

TPS709数据表 在图6-9中有 TPS70965 (6.5V 输出电压版本)的 Vdo 与输入电压曲线。  
是否有此 TPS70933曲线?  在 VIN=2.7V-3.3V 的范围内、我能否估算 TPS70933的曲线与图6-9相同?

客户想了解 TPS70933的 Rdson 与 VIN 的关系。

此致、
朝石光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaishi Koyo 您好、

    感谢您提出这个问题。 没有 TPS70933的相关图。

    我们仍然可以根据数据表中的数据进行一些假设。 将6.5V 与3.3V 进行比较、我们会发现、与1000mV 相比、在1400mV 时、3.3V 具有更大的 VDO 最大值。 查看附加的图像。  

    3.3V 器件的 Vin = 4.3V、6.5V 器件的 Vin = 7.5V 时出现这种情况。

    话虽如此、您不能假设3.3V 的压降与6.5V 的压降相同。我会根据随附的数据假设3.3V 的压降会高于6.5V。  

    根据这些数据、我假设在 Iout = 150 mA 和 Vin = 4.3的条件下、最大值约为1600mV、典型值约为1100mV。

    此外、您提到的输入电压为2.7-3.3。 这是不可能的、否则 LDO 将无法正确调节。 压降电压是 LDO 在 Vin 和 Vout 之间正确调节所需的最小电压。 如果您有一个3.3V LDO、当您的电压低于该值甚至等于该值时、它将无法正确调节。 Vin >= Vdo + Vout 才能正常运行。

    根据 Vin 的不同、RDS (ON)是一致的。 RDS (on)是 FET 在 Vin 和 Vout 之间的电阻、由内部误差放大器控制。 晶体管的栅极会改变 RDS (ON)、从而使其增大或减小、具体取决于栅极电压是增大还是减小。 这就是器件的稳压方式。 LDO 的优势在于、无论输入电压是多少、输出电压都能保持一致。 如果 RDS 要根据 Vin 变化、则 Vout 不会保持一致。  

    希望这对您有所帮助。

    乔什·纳查西