请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好
我有疑问需要您的帮助。
电池电压为24V、充电电压为24V。 使用 BQ28Z610时、Vpack 将短路。
附上了原理图供您参考。
请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.