请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 客户参考的是 TIDA-020031和 SLUA560D
他们 对如何选择最大占空比有一些疑问。
SLUA560D 使用70%作为等式(4)中的最大占空比、
在设计中、使用中心抽头变压器、该变压器通向21:1:1变压器。

在 TIDA-020031中、将"第二占空比最大值"用作90%。 此设计在次级侧使用倍流器。

- SLUA560D 中的 EQ (4)和 TIDA-020031中的 EQ (4)与"dmax"和"dssec_max"以外的其他类似。
- 您能否解释一下 "Dmax"和"Dsc_max"之间的区别?
- 我们应该如何为我们的设计定义 DUTY_max?
- EQ(5) 在 TIDA-020031中,如何定义 VSEC_MIN?