This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 BQ76952的高电流放电期间、断开放电 MOS 警报状态、除非 BQ76952复位、否则 FULLSCAN 将不再设置为1

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272593/bq76952-during-high-current-discharge-of-bq76952-disconnect-the-discharge-mos-alarm-status-and-fullscan-will-no-longer-be-set-to-1-unless-bq76952-is-reset

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。

在 BQ76952的电池系统中、有16节电池、电压约为52V。 现在、该电池的电流为30A。 电池与逆变器相连、逆变器具有1500W 的负载;断路器切断电流。 MOS、此时、微控制器会不时读取 BQ76952 AlarmStatus 0x62状态寄存器、并且在返回结果中 FULLSCAN 不再设置为1;如果在先前操作期间没有定期读取 AlarmStatus 状态、则 FULLSCAN 会设置为1; 对于我们的程序、FULLSCAN 状态设置为1非常重要的是、程序会根据此状态显示电池电压和电流等信息;

出现此问题时、我们打印出​​BQ76952的寄存器值、寄存器值​​是正常值。

在什么情况下 、FULLSCAN 会被设置为0?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    请参阅下文摘自 第6.6节 TRM

    通过将0x0080写入 AlarmStatus ()(直接命令0x62)、FULLSCAN 位将被清除。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    清除 FULLSCAN 位后、在 BQ76952完成电压、温度、电流和其他参数扫描后、该位将继续设置为1。

    正确吗?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    正确、一旦 MCU 清除 FULLSCAN 位、器件将在下一次完整扫描完成后再次设置它。

    此致、

    马克斯·韦博肯