This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2在黄金学习期间、在 Update Status=0x06后将执行另一个周期、并在整个学习周期完成之前变为0x0E。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272180/bq40z50-r2-bq40z50-r2-during-golden-learning-another-cycle-is-performed-after-update-status-0x06-and-it-becomes-0x0e-before-the-complete-learning-cycle-is-completed

器件型号:BQ40Z50-R2

您好

我有疑问需要您的帮助。

第一轮学习周期是正常的。 Update Status 为0x06后、在下一轮学习周期中、Update Status 在充电后的静止期间更新为0x0E、不会完成第二个学习周期。 正常吗?

附加了日志文件供您参考。

e2e.ti.com/.../eve_5F00_learing_5F00_proc_5F00_record.log

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您能澄清一下这个问题吗? 这看起来像正常行为、LStatus 在充电周期完成并获取 OCV 后变为0x0E。 从0x06到0x0E 表示出现了另一个 QMax。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的答复。

    不过、在更新0x0E 时、QMax 计数仍为1、并且 QMax 不更新。 它必须完全放电并休息大约5小时、然后 Qmax 计数更新为2。

    正常吗?

    谢谢  

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    Qmax 计数是寿命数据的一部分、每10小时仅更新一次、不会在 QMax 事件的确切时刻更新。

    此致、

    怀亚特·凯勒